장치 날짜 및 시간 동기화

날짜 및 시간 위젯을 사용하여 장치의 날짜/시간, 시간대, 시간 동기화를 설정합니다. 위젯을 사용하여 LAN 또는 WAN을 로컬 네트워크 시간 프로토콜 인터페이스로 지정합니다.
  1. 장치에서 날짜 및 시간 위젯이 있는 화면을 엽니다.
    시작 페이지에서
    OptixPanel
    템플릿을 사용하여 프로젝트를 만드는 경우
    설정
    을 선택한 다음
    날짜 및 시간
    을 선택합니다.
  2. 동기화 모드
    에서 장치에 동기화가 작동하는 방식을 선택합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 자동(원격 NTP 서버)
      . 동기화는 원격 NTP 서버를 통해 자동으로 수행됩니다.
    • 수동
    장치의 IP 주소는 읽기 전용입니다.
  3. 시간대
    에서 장치의 시간대를 선택합니다.
  4. 날짜 및 시간
    에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 자동(원격 NTP 서버)
      . 원격 NTP 서버가 현재 날짜 및 시간을 설정하도록 합니다.
    • 수동
      . 가상 키패드를 사용하여 날짜 및 시간을 설정합니다.
    자동(원격 NTP 서버)
    을 동기화 모드로 선택한 경우에는
    날짜 및 시간
    에서 날짜 및 시간을 수동으로 변경할 수 없습니다.
  5. 로컬 NTP 서버 인터페이스
    에서 네트워크 시간 프로토콜을 선택하여 장치가 NTP 서버 역할을 하고 시간을 브로드캐스팅하도록 합니다. 그러면 다른 장치가 연결된 장치의 날짜 및 시간과 동기화될 수 있습니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
    1. LAN
      . 포트가 하나뿐인 소형 장치 또는 포트가 두 개인 표준 장치를 선택합니다.
    2. WAN
      . 포트가 두 개인 표준 장치에 대해 선택합니다.
      연결된 장치가 포트가 두 개인 표준 장치인 경우 LAN 또는 WAN을 로컬 NTP 서버 인터페이스로 선택할 수 있습니다.
    시간대
    및
    로컬 NTP 서버 인터페이스
    중 하나로 변경하려면 장치를 재부팅해야 합니다.
  6. 재부팅
    을 선택합니다.
    장치 연결 끊김
    이 나타납니다.
    FTRA 위젯을 통해 장치를 다시 연결해야 합니다. 원격 액세스에 연결 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal