원격 액세스에 연결

FactoryTalk Remote Access
위젯을 통해 장치에 대한 원격 액세스와 원격 지원을 구성합니다.
  1. 장치에서 FactoryTalk Remote Access 위젯으로 화면을 엽니다.
    시작 페이지에서 OptixPanel 템플릿을 사용하여 프로젝트를 만든 경우
    설정
    을 선택한 다음
    FT Remote Access
    를 선택합니다.
    FT Remote Access Runtime 버전
    은 위젯의
    연결
    탭에 장치에서 실행 중인 버전을 표시합니다.
  2. 장치를
    FactoryTalk Remote Access
    응용 프로그램에 연결하려면
    연결
    을 선택합니다.
  3. FT Remote Access 연결
    에서
    연결
    을 선택합니다.
    장치가 이미
    FactoryTalk Remote Access
    도메인에 추가된 경우 장치가 자동으로 연결됩니다. 장치가
    FactoryTalk Remote Access
    도메인에 없는 경우, 표시된 장치 ID 및 암호를 사용하여 FactoryTalk Remote Access에 장치를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal