프로젝트에 위젯 추가
미리 구성된 위젯을 프로젝트에 추가할 수 있습니다. 위젯을 사용하여 런타임 시 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 구성하고, 응용 프로그램이 실행 중인 장치를 구성하고, 장치에 대한 정보를 표시합니다.
노트:
OptixPanel™
프로젝트에는 기본적으로 프로젝트 보기
에 날짜 및 시간
, 장치
, 네트워크
및 FT Remote Access
위젯이 포함되어 있습니다.- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 라이브러리에서Widgets를 선택합니다.
- 프로젝트에 추가할 위젯을 선택합니다.
- 구성 요소에서 지침을 완료하여 프로젝트에 위젯을 추가합니다.
- 위젯이 추가되면라이브러리에서닫기를 선택합니다.
위젯이
프로젝트 보기
에 나타납니다.
팁:
프로젝트에 이미 존재하는 노드와 이름이 같은 노드가 포함된 위젯을 추가하면 동적 링크가 프로젝트에 있는 노드로 다시 매핑됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.