응용 프로그램 로드

응용 프로그램 로드 위젯을 사용하여 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 USB 드라이브에서 장치로 로드합니다.
  1. 장치에서 응용 프로그램 로드 위젯으로 화면을 엽니다.
  2. 응용 프로그램 경로 입력
    에서 USB 드라이브에서 로드할 FactoryTalk Optix 응용 프로그램으로 이동하거나
    찾아보기
    를 선택하여 응용 프로그램을 찾습니다.
  3. 응용 프로그램을 내보낼 때 암호가 만들어진 경우,
    암호
    에 암호를 입력합니다.
  4. 원격 장치의 기존 응용 프로그램 파일을 유지하거나 교체할지 여부를 지정합니다.
    • 새 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 다운로드하는 경우 datalog와 같은 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 파일을 바꾸려면
      업데이트 시 응용 프로그램 파일 삭제
      를 선택합니다.
    • 약간의 변경이나 추가만 포함된 동일한 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 다운로드하는 경우 datalog와 같은 기존 FacatoryTalk Optix 응용 프로그램 파일을 유지하려면
      업데이트 시 응용 프로그램 파일 삭제
      를 선택 취소합니다.
    #####
    에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램이 로드될 때 발생하는 오류 또는 진단 메시지가 표시됩니다.
  5. 로드
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal