FactoryTalk Optix 응용 프로그램이 실행되는 장치 구성

장치 설정 위젯을 사용하여 장치를 구성하고 장치에 대한 제품 및 진단 정보를 확인합니다.
  1. 장치에서 장치 설정 위젯으로 화면을 엽니다.
    시작 페이지에서
    OptixPanel
    템플릿을 사용하여 프로젝트를 만든 경우
    설정
    을 선택한 다음
    장치
    를 선택합니다.
  2. 구성
    을 선택하여 다음 사항을 지정합니다.
    • 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트 비활성화
      . 업데이트를 비활성화하려면 선택하고 원격 장치에 대한 업데이트를 허용하려면 선택 취소합니다. 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트를 비활성화한 후 장치를 재부팅하려면
      재부팅
      을 선택해야 합니다.
    • 장치 이름
      . 장치의 이름을 변경합니다. 장치 이름을 변경한 후 장치를 재부팅하려면
      재부팅
      을 선택해야 합니다.
    • 응용 프로그램 이름
      . 원격 장치에 배포된
      FactoryTalk Remote Access
      의 이름입니다.
      응용 프로그램 이름
      은 읽기 전용입니다.
  3. 장치에 대한 읽기 전용 정보를 보려면
    제품 정보
    를 선택합니다.
    • 제품 이름
      . 장치의 이름입니다.
    • 카탈로그#
      . 장치의 카탈로그 번호입니다.
    • OptixPanel 펌웨어
      . 장치에 설치된 펌웨어의 버전 번호입니다.
    • 운영 체제
      . 설치된 운영 체제의 버전 번호입니다.
    • System Manager
      . 설치된 System Manager의 버전 번호입니다.
    • FT Optix Studio
      . 장치에서 실행되는 응용 프로그램을 만드는 데 사용된
      FactoryTalk Optix Studio
      버전입니다.
  4. 장치에 대한 읽기 전용 정보를 보려면
    진단
    을 선택합니다.
    • CPU 사용률
      . 장치의 CPU 사용률입니다.
    • CPU 온도
      . 장치의 온도입니다.
    • 사용자 메모리
      . 사용되는 RAM의 양입니다.
    • 사용 가능한 메모리
      . 사용 가능한 RAM의 양입니다.
    • 마지막 재부팅
      . 장치가 마지막으로 재부팅된 날짜 및 시간입니다.
    • 사용된 저장소
      . 사용되는 디스크 메모리의 양입니다.
    • 사용 가능한 저장소
      . 사용 가능한 디스크 메모리의 양입니다.
    • 마지막 배포
      .
      FactoryTalk Remote Access
      가 장치에 마지막으로 배포된 날짜 및 시간입니다.
  5. 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트를 비활성화하거나 장치 이름을 변경하는 경우
    재부팅
    을 선택하여 장치를 재부팅하고 변경 사항을 커밋해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal