라이브러리 푸시
원격 라이브러리를 원격 Git 리포지토리로 푸시하여 원격 라이브러리의 다른 사용자가 변경 내용을 사용할 수 있도록 합니다.
주의:
사용자 지정
FactoryTalk Optix Studio
또는 FactoryTalk Optix Studio
베타를 사용하는 경우 라이브러리 업데이트를 원격 리포지토리로 푸시하면 다른 사용자가 동일한 FactoryTalk Optix Studio
릴리스 채널을 사용하지 않는 경우 라이브러리를 가져올 수 없습니다.필수 구성 요소
버전 관리 공급자의 사용자 ID를 구성합니다. 특정 상황에서는 공급자가 사용 불가능해질 수 있습니다. 사용자 ID를 구성하고 공급자가 사용 가능한지 확인하려면 버전 관리 구성항목을 참조하십시오.
- 라이브러리를 푸시하려면
- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 푸시를 선택합니다.원격 라이브러리 푸시가 나타나면서 이전 버전의FactoryTalk Optix사용자가 사용 중인FactoryTalk Optix버전을 업데이트할 때까지는 푸시하려는 라이브러리를 사용할 수 없음을 나타냅니다.
- 푸시를 선택합니다.
- 원격으로 푸시에서 다음을 완료합니다.
- ID. ID를 선택합니다.GitLab®또는GitHub®ID일 수 있습니다.
- 소유자/그룹. 리포지토리의 소유자 또는 그룹을 선택합니다. 자신의 ID 또는 자신이 속한 그룹일 수 있습니다.
- 개인. 선택한 소유자 또는 그룹만 프로젝트와 연결할 수 있는 개인 리포지토리를 만들려면 선택합니다.
- 공개. 다른 소유자 또는 그룹이 프로젝트와 연결할 수 있는 공개 리포지토리를 만들려면 선택합니다.
- URL. 선택한 설정에 따라 리포지토리의 URL을 표시합니다.
- 원격으로 푸시를 선택합니다.팁:FactoryTalk Optix Studio 옵션에서 원격 리포지토리 URL 및 사용자 자격 증명을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 버전 관리 구성 항목을 참조하십시오.팁: 버전 관리를 사용하려면 FactoryTalk Optix 라이브러리 이름과 리포지토리 이름이 일치해야 합니다. 라이브러리 및 리포지토리 이름에는 영숫자, 숫자, 마침표, 대시 및 밑줄만 포함되어야 합니다.
라이브러리가 원격 리포지토리로 푸시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.