버전 관리 구성

프로젝트 변경 사항을 커밋, 푸시 및 풀하다록
FactoryTalk Optix Studio
에서 버전 관리를 구성합니다.
  1. 제목 표시줄에서
    FactoryTalk Optix Studio 옵션 아이콘
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    을 선택한 다음
    버전 관리
    를 선택합니다.
  2. 버전 관리 사용자 구성
    의
    사용자 이름
    에서 사용자 이름을 입력합니다.
    팁:
    사용자 이름
    은 프로젝트에 대한
    기록 보기
    를 열 때 커밋 옆에 표시되는 이름입니다. 기록 보기는 이름의 첫 글자를 사용하는 아바타로도 커밋을 식별합니다. 자세한 내용은 버전 기록 항목을 참조하십시오.
  3. 사용자 이메일
    에 이메일 주소를 입력합니다.
  4. (선택 사항) 지원되는 버전 관리 공급자의 원격 리포지토리로 푸시하고 여기에서 풀하려면 사용자 ID를 구성합니다. 사용자 ID 추가 및 사용자 ID 제거 항목을 참조하십시오.
  5. (선택 사항) 서로 다른
    FactoryTalk Optix Studio
    인스턴스 간에 사용 가능한 원격 리포지토리를 동기화하려면
    FactoryTalk Hub
    에 로그인합니다. 원격 프로젝트 목록 동기화 항목을 참조하십시오.
  6. 저장
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal