사용자 ID 제거

더 이상 원격 리포지토리로 푸시하거나 원격 리포지토리에서 풀할 필요가 없는 경우
FactoryTalk Optix
ID를 제거합니다.
  1. FactoryTalk Optix Studio 옵션 아이콘
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    을 선택합니다.
  2. 버전 관리
    를 선택합니다.
  3. 공급자 ID 로그인
    에서 버전 관리 공급자 ID를 선택한 다음
    삭제 아이콘
    삭제
    를 선택합니다.
버전 관리 공급자 ID가 제거됩니다. 원격 리포지토리로 푸시하려고 하면 버전 관리 공급자 ID를 다시 생성하여 자신을 인증하라는 메시지가 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal