사용자 ID 추가

버전 관리 솔루션에 대해
FactoryTalk Optix
사용자 ID를 인증합니다. 원격 리포지토리로 푸시하고 원격 리포지토리에서 풀하려면 사용자 인증을 추가해야 합니다.
필수 구성 요소
  • 버전 관리 서버의 URL을 가져옵니다.
  • 버전 관리 서버 API에 액세스하고, 리포지토리에서 읽고, 리포지토리에 쓸 수 있는 최소 허용 액세스 토큰을 생성합니다.
  1. 사용자 ID를 추가하려면
  2. FactoryTalk Optix Studio 옵션 아이콘
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    을 선택합니다.
  3. 버전 관리
    를 선택합니다.
  4. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 온-프레미스 공급자. 서버 URL 및 개인 액세스 토큰을 입력한 다음,
      ID 추가
      를 선택합니다.
    • 클라우드 공급자.
      ID 추가
      를 선택하고 웹 브라우저의 지침을 따릅니다.
버전 관리 공급자 ID가
공급자 ID 로그인
아래에 나타납니다. 이제 저장 및 커밋된 변경 사항을 원격 리포지토리에 푸시하고 원격 리포지토리에서 풀할 수 있습니다.
팁: 특정 상황에서는 공급자가 사용 불가능해질 수 있습니다. 예를 들어 버전이 제어되는 원격 프로젝트의 인터넷 연결이 끊어지거나 구성된 공급자에 연결할 수 없을 때 이 문제가 발생할 수 있습니다. 사용할 수 없는 공급자의 경우 표시되는 내용은
오류 아이콘
입니다. 공급자 목록을 새로 고치려면
새로 고침 아이콘
새로 고침
을 선택하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal