로컬 라이브러리 구성

개체 및 변수의 템플릿을 저장하도록 사용자 지정 로컬 라이브러리를 구성합니다.
팁: 다른 컴퓨터에서 사용자 지정 로컬 라이브러리를 사용하려면 라이브러리 이름을 가진 폴더를
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
에서 다른 컴퓨터의 동일한 위치로 복사합니다. 또는 원격 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 원격 라이브러리 구성 항목을 참조하십시오.
  1. 주 도구 모음에서
    템플릿 라이브러리 아이콘
    템플릿 라이브러리
    를 선택합니다.
  2. 템플릿 라이브러리
    에서
    검은색 추가 아이콘
    를 선택하고
    새 라이브러리
    를 선택합니다.
  3. (선택 사항) 라이브러리의 이름을 입력합니다.
    팁: 버전 관리를 사용하려면 FactoryTalk Optix 라이브러리 이름과 리포지토리 이름이 일치해야 합니다. 라이브러리 및 리포지토리 이름에는 영숫자, 숫자, 마침표, 대시 및 밑줄만 포함되어야 합니다.
템플릿 라이브러리
에 새 라이브러리가 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal