스마트 개체

기능이 설정되어 있는지 확인합니다. 스마트 개체 설정 항목을 참조하십시오.
  1. 컨트롤러 인스턴스를 만들려면
    SmartObjects
    폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    SmartObjects
    유형
    SmartObjectImporter
    를 선택합니다.
    컨트롤러가 여러 개인 경우 인스턴스를 여러 개 만들어야 합니다.
  2. 컨트롤러에 대한 설정을 정의합니다.
    1. ControllerFilePath
      에 컨트롤러의 파일 경로를 입력합니다.
    2. IPAddress
      에 컨트롤러의 IP 주소를 입력합니다.
  3. 컨트롤러를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 작업을 수행합니다.
    1. 스마트 개체 모델을 읽으려면
      ReadModels
      메서드를 실행합니다.
      SmartObjectImporter의 새 속성이
      so_model_name
      의 대상
      명명 규칙에 따라 표시됩니다. 이러한 속성을 사용하여 동기화 개체 모델에 대한
      FactoryTalk Optix
      모델 위치를 정의할 수 있습니다.
    2. 스마트 개체 모델을 FTOptix 모델로 이동하려면
      ImportSmartObjects
      메서드를 실행합니다.
      가져온 SmartObjectImporter 모델이
      so_model_name
      의 대상
      명명 규칙에 따라 미리 정의된 위치에 나타납니다. 이러한 속성을 사용하여 동기화 개체 모델에 대한
      FactoryTalk Optix
      모델 위치를 정의할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal