그래픽 개체 추가

응용 프로그램의 Page1에 스위치, 스핀 상자 및 LED 개체를 추가합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    Page1 (type)
    을 두 번 클릭합니다.
    빈 Page1이 편집기의 별도 탭에 표시됩니다.
  2. Page1 (type)
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    기본 컨트롤
    스위치
    를 선택합니다.
  3. Page1 (type)
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    기본 컨트롤
    스핀 상자
    를 선택합니다.
  4. Page1 (type)
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    기본 컨트롤
    LED
    를 선택합니다.
  5. 편집기에서 기본 설정에 따라 개체를 정렬합니다.
정렬된 그래픽 개체
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal