읽기/쓰기 작업 코드
단일 또는 여러 태그의 각 읽기/쓰기 작업에 대해 컨트롤러는 작업 결과를 설명하는 작업 코드를 생성합니다.
작업 코드 설명
코드 | 설명 |
|---|---|
Good | 읽기/쓰기 작업이 성공했습니다. |
BadNoCommunication | 시간 초과(예: 연결 시간 초과)로 인해 읽기/쓰기에 실패했습니다. 통신 스테이션 의 시간 초과 속성 값에 따라 시간 초과가 결정됩니다. |
BadCommunicationError | 컨트롤러가 오류를 반환하여 읽기/쓰기 작업이 실패했습니다. |
BadConfigurationError | 태그 구성 오류(예: 잘못된 주소)로 인해 읽기/쓰기 작업이 실패했습니다. |
C#의 작업 코드 읽기
NetLogic에서 작업 코드를 읽을 수 있습니다. 반환된 값이
0
이면 통신이 양호한 것입니다. 반환된 값이 0
과 다르면 통신이 중단된 것입니다.예시:
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");var stationState = station.OperationCode
read/write
read/write error
read write
read write error
의견을 작성 부탁드립니다.