통신 드라이버
통신 드라이버를 사용하여 컨트롤러와의 연결을 설정하고 태그를 가져옵니다. 컨트롤러 태그를 사용하여 응용 프로그램 논리를 디자인합니다.
이 섹션에는 다음이 포함됩니다.
- 통신 드라이버 개체, 스테이션, 태그, 유형 및 태그 가져오기.
- 지원되는 드라이버 및 드라이버별 정보.
- 드라이버 구성, 태그 동기화, 태그 구성 및 태그 유형 인스턴스.
- 런타임 통신, 폴링 시간, 연결 상태, 읽기/쓰기 코드 및 UI 제어 오류.
통신 드라이버 개체
각 통신 드라이버는 다음과 같은 개체 계층 구조로 구성됩니다.
- 통신 스테이션. 물리적 컨트롤러를 나타냅니다.
- 팁:가져온 태그는 프로젝트에서 해당 태그 변수를 만듭니다. 태그 변수의 값, 데이터 유형(내부 데이터 유형 구조 포함) 및 메타데이터는 읽기 및 쓰기 모드 모두에서 런타임에 컨트롤러의 태그 값과 동기화된 상태로 유지됩니다. 컨트롤러 태그 데이터 유형이 OPC UA 데이터 유형과 일치하지 않는 경우 FactoryTalk Optix는 가장 관련성이 높은 OPC UA 데이터 유형을 사용합니다.ACD 태그를 가져오려면 유효한 버전의 FactoryTalk Logix Designer를 설치합니다. ACD에서 추가 모듈을 가져옵니다. l5x 태그의 추가 모듈은 가져오지 않습니다.
- 유형. 컨트롤러에서 가져온 유형을 포함합니다. 태그 유형의 인스턴스 만들기 항목을 참조하십시오.
- TagImporter. 온라인 또는 오프라인 모드의 컨트롤러에서 태그를 가져올 수 있습니다.팁: 오프라인 모드를 사용하여 컨트롤러에서 내보낸 태그가 있는 파일을 가져옵니다. 온라인 모드를 사용하여 네트워크에서 컨트롤러와의 연결을 설정하고 컨트롤러에서 태그를 가져옵니다. 통신 드라이버 개요 항목을 참조하십시오.
런타임 통신
가져온 태그의 값과 데이터 유형을 컨트롤러와 동기화된 상태로 유지합니다. 태그는 프레젠테이션 엔진의
동적 변수 폴링 시간
값에 따라 일정한 간격으로 동기화됩니다. 자세한 내용은 컨트롤러에 대한 동적 변수 폴링 시간 설정 항목을 참조하십시오.읽기/쓰기 작업을 최적화하기 위해
FactoryTalk Optix Studio
는 활성 그래픽 개체를 통해 표시되거나 쓰여진 태그를 동기화합니다. 대역폭을 절약하기 위해 컨트롤러 태그 값은 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
에서 태그 값을 표시할 때만 런타임에 업데이트됩니다. 읽기/쓰기 작업 상태에 대한 자세한 내용은 읽기/쓰기 작업 코드 항목을 참조하십시오.런타임에 컨트롤러 연결 상태를 표시하려면 스테이션 연결 상태 위젯 추가 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.