통신 드라이버 구성

온라인 또는 오프라인 모드에서 태그를 가져오도록 통신 드라이버를 구성합니다.
필수 구성 요소
  • 컨트롤러에 대한 특정 고려 사항에 대해 알아봅니다. 통신 드라이버 개요 항목을 참조하십시오.
  • 오프라인 모드에서 태그를 가져오는 경우 지원되는 컨트롤러에서 파일로 태그를 내보냅니다. 컨트롤러 사용자 지원을 참조하십시오.
  1. 통신 드라이버를 구성하려면
  2. 도구 모음에서
    대시보드 페이지 열기 아이콘
    대시보드 페이지 열기
    를 선택합니다.
  3. 장치에 대한 통신 구성
    을 선택합니다.
  4. 새 스테이션
    을 선택합니다.
  5. 스테이션 유형을 선택합니다.
  6. (선택 사항) 스테이션의 이름을 편집합니다.
  7. 다음
    을 선택합니다.
  8. 속성을 입력하고
    다음
    을 선택합니다.
  9. 다음
    을 선택합니다.
  10. 스테이션에 대한 태그 가져오기 구성:
    1. (선택 사항)
      태그 가져오기 도구
      속성 구성:
      • 유형 가져오기
        - 구조화된 태그 유형 가져오기를 활성화하거나 비활성화합니다.
      • 자동 새로 고침
        - 속성 변경 시 자동 새로 고침을 활성화하거나 비활성화합니다.
    2. 태그 가져오기
      모드
      를 설정/해제합니다.
      • 온라인
        - 네트워크의 컨트롤러와 연결을 설정하고 컨트롤러에서 태그를 가져옵니다.
      • 오프라인
        - 프로젝트 파일에서 태그를 가져옵니다.
    3. 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 오프라인
        가져오기 모드를 전환한 경우
        소스
        로
        FactoryTalk Design Studio
        또는
        Studio 5000 Logix Designer
        를 선택하고,
        찾아보기
        를 선택한 다음, 태그를 가져올 파일의 경로를 제공합니다.
      • 온라인
        가져오기 모드를 전환한 경우 태그를 가져올 컨트롤러에 대한 경로를 제공합니다. 예:
        10.192.67.42\backplane\6
      태그 구조가 태그 가져오기 도구 편집기 페이지에 표시됩니다.
    4. 가져오기 페이지에서 가져올 태그를 선택하고
      적용
      을 선택합니다.
      태그를 선택하면 FactoryTalk Optix로 가져오기가 수행됩니다. 태그 유형이 알려진 기본 유형이 아닌 사용자 정의 유형인 경우, 이 유형도
      Types
      폴더로 가져옵니다.
    팁:
    일부 통신 드라이버는 컨트롤러에서 태그 가져오기를 온라인 모드, 오프라인 모드 또는 두 모드 모두에서 지원하지 않을 수 있습니다.
    태그를 가져오려면 FactoryTalk Network에 로그온해야 합니다.
    프로젝트 보기
    에서 스테이션 개체를 선택하려면
    속성 보기에서 선택
    을 선택합니다.
    FactoryTalk Design Studio 태그를 오프라인으로 가져오는 경우 모든 루틴 범위 태그를 가져와서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램에서 참조합니다. 그러나 Logix Designer를 통해 FactoryTalk Design Studio 프로젝트를 배포하면 Logix Designer가 루틴 범위 태그를 지원하지 않으므로 루틴 범위 태그가 컨트롤러에 배포되거나 다운로드되지 않습니다. 따라서 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 런타임 장치에 배포하고 응용 프로그램을 컨트롤러에 연결하면 태그가 컨트롤러에 다운로드되지 않았기 때문에 런타임 시 루틴 범위 태그 참조에 오류가 표시됩니다.
  11. (선택 사항) 다른 통신 드라이버를 구성하려면
    다른 장치 구성
    을 선택하고 절차를 반복합니다.
  12. 끝내기
    를 선택합니다.
프로젝트 보기
에서 선택한 태그에 해당하는 변수가 추가됩니다.
태그 유형을 가져온 경우 가져온 태그 유형에서 인스턴스를 만듭니다. 태그 유형의 인스턴스 만들기 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal