엔지니어링 단위 컨버터

엔지니어링 단위 컨버터를 사용하여 원시 데이터 값을 사용자 지정 가능한 값 범위에 따라 크기 조정된 값으로 변환합니다.
팁: 예를 들어, 엔지니어링 단위 컨버터는 온도 센서가 제공하는 0에서 65.535 사이의 값을 -20에서 +70 사이의 해당 값으로 변환할 수 있습니다. 엔지니어링 단위 컨버터의 입력은 일반적으로 가져온 태그에 대한 동적 링크입니다.

입력

속성
속성
설명
원시 데이터 최솟값
최소 원시 데이터 값.
원시 데이터 최댓값
최대 원시 데이터 값.
변환된 최솟값
최소 변환된 값.
변환된 최댓값
최대 변환된 값.
동적 링크 모드
읽기
동적 링크 읽기 방향 아이콘
소스 노드에서 상위로 읽습니다.
NetLogics에 정의된 동적 링크의 기본값입니다.
쓰기
동적 링크 쓰기 방향 아이콘
상위에서 소스 노드로 씁니다.
읽기/쓰기
동적 링크 읽기 및 쓰기 방향 아이콘
소스 노드에서 상위로 읽고 상위에서 소스 노드로 씁니다.
FactoryTalk Optix Studio
UI에서 만든 동적 링크의 기본값입니다.
소스 동적 링크
변환할 원시 값이 포함된 변수입니다.
이 속성은 컨버터 인스턴스에만 사용할 수 있으며 컨버터 유형에는 사용할 수 없습니다.
중요:
원시 데이터 최솟값
및
원시 데이터 최댓값
속성에 값을 지정하지 않고 입력 변수에 대한 동적 링크가 없으면 컨버터가 작동하지 않습니다.
다음과 같은 경우
결과
원시 데이터 최솟값
및
원시 데이터 최댓값
속성이 설정되지 않았습니다.
컨버터는 동적 링크를 통해 입력에 아날로그 변수 집합이 있다고 가정합니다.
원시 데이터 최솟값
과
원시 데이터 최댓값
이 각각 입력 아날로그 변수의
낮음 제한
과
높음 제한
으로 설정됩니다.
원시 데이터 최솟값
및
원시 데이터 최댓값
속성이 설정됩니다.
컨버터는
원시 데이터 최솟값
및
원시 데이터 최댓값
속성을 고려하고 아날로그 변수 입력의
낮음 제한
및
높음 제한
값을 무시합니다.
원시 데이터 최솟값
또는
원시 데이터 최댓값
속성만 설정됩니다.
컨버터는 동적 링크를 통해 입력에 아날로그 변수 집합이 있다고 가정하고
원시 데이터 최솟값
및
원시 데이터 최댓값
속성을 무시합니다.
원시 데이터 최솟값
과
원시 데이터 최댓값
이 각각 입력 아날로그 변수의
낮음 제한
과
높음 제한
으로 설정됩니다.

출력

구성된 선형 변환에 기반하여 크기 조정된 값입니다.

예제

엔지니어링 단위 컨버터의 인스턴스
변수1에 대한 엔지니어링 단위 컨버터 구성으로, 원시 데이터 최솟값, 원시 데이터 최댓값, 변환된 최솟값, 변환된 최댓값 필드와 변수2에 대한 소스 동적 링크가 표시되어 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal