컨버터

컨버터를 사용하여 소스 값을 변환한 다음, 이 값을 상위 노드에 할당합니다.
팁: 여러 복합 동적 링크에서 컨버터 및 해당 속성을 사용하려면 컨버터 유형을 만든 다음, 여러 복합 동적 링크에서 컨버터 유형 인스턴스를 사용합니다. 컨버터와 해당 속성을 하나의 복합 동적 링크에서 사용하려면 로컬 컨버터를 만듭니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • 복합 동적 링크를 위한 컨버터 유형, 컨버터 인스턴스 및 로컬 컨버터.
  • 조건부, 엔지니어링 단위, 식 평가기, 키-값, 선형 및 문자열 포맷터 컨버터를 포함한 사전 정의된 컨버터.
  • 식 평가기 리터럴, 연산자, 데이터 유형 및 함수.
  • 키-값 편집, 문자열 포맷터 데이터 유형 및 SQL 쿼리 예시.
  • 복합 동적 링크 편집기에서 컨버터 유형 생성 및 컨버터 구조 이해.

컨버터 유형 및 컨버터 인스턴스

컨버터 유형을 만든 다음 여러 복합 동적 링크에서 컨버터 유형의 인스턴스를 사용합니다. 컨버터 유형 만들기 및 복합 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
FactoryTalk Optix Studio
에는 다음과 같은 미리 정의된 컨버터 유형이 포함됩니다.

로컬 컨버터

로컬 컨버터는 다른 복합 동적 링크에서 재사용할 수 없는 단일 복합 동적 링크에만 해당됩니다. 복합 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.

컨버터 예

복합 동적 링크 편집기의 컨버터 예에는 다음이 포함될 수 있습니다.
변수 이름, 동적 링크 방향, 컨버터 추가, 컨버터 이름, 컨버터 속성(원시 데이터 최솟값, 원시 데이터 최댓값, 변환된 최솟값, 변환된 최댓값) 및 소스 동적 링크에 대한 레이블이 지정된 콜아웃이 있는 복합 동적 링크 편집기입니다.
항목
이름
설명
1
상위 변수
컨버터 출력인 변수 값.
2
동적 링크 방향
컨버터 출력과 컨버터 논리 사이의 방향입니다. 다음 아이콘을 선택하면 방향이 바뀝니다.
  • 동적 링크 읽기 방향 아이콘
    소스 노드에서 상위로 읽습니다.
  • 동적 링크 쓰기 방향 아이콘
    상위에서 소스 노드로 씁니다.
  • 동적 링크 읽기 및 쓰기 방향 아이콘
    소스 노드에서 상위로 읽고 상위에서 소스 노드로 씁니다.
3
파란색 추가 아이콘
삽입
다른 컨버터 블록을 삽입합니다.
4
컨버터 이름
컨버터 개체의 이름입니다.
5
컨버터 속성
속성 값을 다음으로 설정할 수 있습니다.
  • 정적 값
  • 동적 링크
  • 여러 컨버터
6
소스 동적 링크
변수나 태그 값 또는 다른 컨버터에 대한 동적 링크입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal