식 평가기
정수, 소수, 숫자 변수, 문자열 비교를 위한 문자열 변수, 산술 및 부울 연산자 또는 함수 집합을 사용하여 식의 결과를 계산합니다.
입력
속성 | 설명 |
|---|---|
식 | 계산할 식입니다. 식에 변수를 추가하려면 연속된 숫자 또는 # 으로 시작하는 고유한 문자열을 중괄호 {} 안에 입력합니다. 예를 들어, 식에 {0} 을 입력한 다음 나중에 {1} 을 입력합니다. 각 변수에 해당하는 {#} 동적 링크식은 올바르게 열리고 닫힌 괄호 {} 를 무제한으로 포함할 수 있습니다. 식이 올바른 구문을 따르지 않으면 컨버터에서 계산을 수행하지 않습니다. |
동적 링크 모드 |
|
동적 링크 | 다음으로 식별되는 하나 이상의 변수:
팁:
순서에 관계없이 자리 표시자 조합을 사용합니다. 식에 자리 표시자를 원하는 수만큼 사용할 수 있습니다.
이 속성은 컨버터 인스턴스에만 사용할 수 있으며 컨버터 유형에는 사용할 수 없습니다. |
출력
식의 결과 값입니다.
예제
다음은 식 평가기 인스턴스의 예입니다.
변수의 절대값 반환

변수 값이 40보다 크면 그래픽 개체의 표시 여부가 전환됩니다.

변수 값이 50보다 크면 그래픽 개체의 배경색이 파란색으로 변경됩니다.

변수 값이 30에서 40 사이이면 활성 상태일 때 녹색 LED 개체가 깜박입니다.

텍스트 상자 테두리 색상이 빨간색이면 버튼이 활성화됩니다.

레이블 텍스트가 "WARNING"이면 레이블 텍스트 색상이 빨간색으로 변경됩니다.

expression
expression evaluator
의견을 작성 부탁드립니다.