InformationModel.MakeAlias(browseName)

InformationModel.MakeAlias(browseName)

별칭을 만들고 해당
IUAVariable
C# 개체를 반환합니다.
static IUAVariable MakeAlias(QualifiedName
browseName
);

인수

browseName
(QualifiedName)
새 별칭의
BrowseName

반환

IUAVariable
생성된 프로젝트 개체에 해당하는 C# 개체입니다.

예제

다음 예제는
FactoryTalk Optix Studio
프로젝트의
Motor1
개체에서 만든 별칭을 보여줍니다.
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal