경보 자동 확인 및 승인

런타임 시 경보를 관리하는 데 필요한 상호 작용을 줄입니다. 응용 프로그램이 경보를 자동으로 확인하고 승인하도록 합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서, 자동으로 확인 및 승인하려는
    경보
    또는 사용자 지정 경보 유형을 선택합니다.
    사용자 지정 경보 유형을 구성하면 상속 값을 사용하는 해당 유형의 모든 인스턴스에 설정이 자동으로 적용됩니다.
  2. 속성
    에서 다음을 구성합니다.
    • 자동 확인
      . 경보를 유발하는 문제가 런타임 시 자동으로 해결되었음을 확인하려면
      참
      을 선택합니다.
    • 자동 승인
      . 런타임 시 경보를 자동으로 승인하려면
      참
      을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal