경보 확인 및 승인

런타임 시 활성 경보를 승인하고 확인합니다. 경보를 승인한다는 것은 사용자가 경보를 알고 있음을 나타냅니다. 경보를 확인한다는 것은 경보의 원인이 해결되었음을 나타냅니다.
  1. 런타임 시
    경보 그리드
    에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 경보를 선택합니다. 상호 작용은 그리드에서 선택한 경보에만 적용됩니다.
    • 경보 없음을 선택합니다. 상호 작용은 그리드의 모든 경보에 적용됩니다.
  2. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 승인
      또는
      모두 승인
      . 선택한 경보 또는 모든 경보를 알고 있음을 승인합니다.
    • 확인
      또는
      모두 확인
      . 선택한 경보 또는 모든 경보의 원인이 해결되었음을 확인합니다.
확인 표시 아이콘
가 경보의 관련 열에 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal