경보

경보를 사용하여 런타임에 프로세스 또는 시스템의 상태를 나타냅니다. 경보는 주의나 개입이 필요한 사항(예: 변수가 임계값에 도달함)을 나타냅니다.
팁: 예를 들어, 온도 변수가 정상 설정 값에서 변경되어 경보가 활성화될 수 있습니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • 경보 유형, 경보 이벤트, 경보 변수 및 사용자 지정 경보 유형.
  • 경보 및 경보 유형 생성, 경보 변수에 대한 폴링 시간 설정.
  • 경보 그리드, 경보 로그 그리드, 필터, 동적 메시지, 카운터 및 위젯을 사용하여 경보 표시.
  • 경보 확인, 승인, 경보 보류 및 보류 해제.
  • 경보 상태 및 OPC UA 경보 상태 동작.

경보 유형

FactoryTalk Optix Studio
에는 미리 정의된 몇 가지 경보 유형이 포함되어 있습니다. 경보 유형에 따라 다른 경보 이벤트 유형이 트리거됩니다. 경보에 대한 추가 속성을 구성하여 사용자 지정 경보 유형을 만들 수도 있습니다.
자세한 내용은 경보 유형 항목을 참조하십시오.
중요: 모든 경보 유형이 OPC UA 클라이언트 프로젝트에 표시되도록 하려면 OPC UA 서버 프로젝트에서 모든 경보 유형을 가져옵니다. 노드를 게시하고 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 런타임 시 노드 가져오기 및 OPC UA 서버 추가 항목을 참조하십시오.

경보 구성

경보 개체 유형 및 경보 개체 인스턴스를 사용하여 경보를 만듭니다. 경보에 대한 변수 폴링 시간을 구성합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
개체 및 미리 구성된 위젯을 사용하여 런타임에 경보 상태를 시각화합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
팁: 컨트롤러에 비OPC UA 서버가 있는 경우 시스템을 모니터링하려면 컨트롤러 변수를 가져오고 경보 개체에서 컨트롤러 변수를 참조해야 합니다. 응용 프로그램이 OPC UA 서버를 노출하는 경우
FactoryTalk Optix Studio
는
응용 프로그램
개체를 통해 OPC UA 서버와 자동으로 통신할 수 있습니다. 응용 프로그램은 OPC UA 서버에 의해 노출된 경보 이벤트를 자동으로 읽어 이벤트 상태 및 경보 정보를 표시합니다.

경보 관리

경보 그리드를 사용하여 런타임에 경보를 확인하고 승인합니다. 경보를 자동으로 확인 및 승인하도록 경보 그리드를 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 경보 확인 및 승인 항목을 참조하십시오.

경보 상태

FactoryTalk Optix Studio
경보 상태는 OPC UA 사양을 사용합니다. 상태에는 경보 활동, 승인, 확인 및 이전 상태(분기)가 유지되는지 여부가 표시됩니다. 분기에 대한 자세한 내용은 개체에 대한 여러 활성 경보 표시에서 확인하십시오.
경보 상태
상태
설명
활성, 승인되지 않음, 확인되지 않음
경보가 활성 상태이며 승인 및 확인이 필요합니다. 이 상태는 운영자의 주의가 필요한 새로운 경보 이벤트를 나타냅니다.
활성, 승인됨, 확인되지 않음
경보가 활성 상태이고 운영자가 이를 승인했지만 여전히 확인이 필요합니다. 운영자가 응답했지만 아직 경보를 확인하지 않았습니다.
활성, 승인됨, 확인됨
경보가 활성 상태이고 승인되었으며 확인되었습니다. 현재 경보 이벤트에 대해 필요한 모든 작업이 완료되었습니다.
비활성, 승인됨, 확인되지 않음
경보가 비활성 상태이지만 승인 후 확인되지 않았습니다. 경보 이벤트가 종료되었지만 확인이 보류 중입니다.
비활성, 승인됨, 확인됨
경보가 비활성 상태이고 승인되었으며 확인되었습니다. 경보 이벤트가 완전히 해결되었습니다.
비활성, 승인되지 않음, 확인되지 않음
경보가 비활성 상태이며 승인되거나 확인되지 않았습니다. 경보가 기본 상태로 돌아가기 전에 운영자 조치가 발생하지 않았습니다.
분기 상태(활성 또는 비활성, 승인/확인 보류 중)
이전 경보 상태가 유지되면 분기 상태가 존재할 수 있습니다. 이러한 상태에서는 각 분기에 대해 별도의 승인 및 확인이 필요합니다. 승인 또는 확인 전에 경보 상태가 변경되면 분기가 생성됩니다.
정상
경보가 비활성 상태이며 아무 조치도 필요하지 않습니다. 시스템이 정상 상태입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal