경보 로그 그리드

두 가지 유형의 그리드에 경보를 기록합니다.
  • 경보 로그 그리드
    . 경보 이벤트 로거와 같은 이벤트 로거에 의해 데이터베이스에 기록된 경보 이벤트의 로그를 표시합니다. 경보 로그 그리드에는 경보 정보 및 경보 상태가 테이블에 표시됩니다. 테이블의 모든 행은 경보 상태의 변경을 나타냅니다.
  • 필터가 있는 경보 로그 그리드
    . 경보 로그 그리드와 동일한 방식으로 기록된 데이터를 표시하지만 경보를 일시적으로 필터링할 수 있습니다.
경보 그리드의 예에서는 다음과 같은 정보 열을 표시할 수 있습니다.
경보 그리드에는 타임스탬프, 이름, 소스 변수, 메시지, 활성 상태, 승인, 확인 및 심각도 열이 표시됩니다. 그리드에는 두 개의 경보와 아래에 새로 고침 버튼이 있는 날짜 범위 필터가 포함되어 있습니다.
경보 그리드의 기본 열은 다음과 같습니다.
열
설명
타임스탬프
경보 이벤트가 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간
이름
경보 이벤트를 생성한 경보 개체의 이름
소스 변수
모니터링된 변수
메시지
경보 이벤트와 연결된 메시지
활성
비활성 경보 아이콘
= 경보 비활성
활성 경보 아이콘
= 경보 활성
승인됨
미승인된 경보 아이콘
: 경보가 승인되지 않음
승인된 경보 아이콘
: 경보가 승인됨
확인됨
미확인된 경보 아이콘
: 경보의 원인이 해결되지 않음
확인된 경보 아이콘
: 경보의 원인이 해결됨
심각도
1에서 1,000 사이의 경보 심각도 레벨
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal