UTC 시간대로 경보 로그 이벤트 보기
런타임 시
경보 기록 그리드
위젯의 데이터 그리드
개체는 타임스탬프
열에 날짜 및 시간을 표시합니다. 시간은 이벤트의 LocalTime
속성을 사용하여 장치의 현지 시간대에 표시됩니다. 이벤트의 시간
속성을 구성하여 UTC 표준 시간대에서 경보 로그 이벤트를 봅니다.- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 템플릿 라이브러리의Widgets에서경보 기록 그리드개체를UI폴더의 원하는 폴더로 끌어옵니다.위젯이 노드에 나타납니다.
- 위젯의데이터 그리드를 선택한 상태에서타임스탬프또는 기타 열의텍스트속성에서을 선택합니다.
동적 링크 변경 - 동적 링크 창에서 을 선택합니다.
- 선택을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.