경보 생성

경보를 생성하여 런타임 시 경보를 생성하는 값을 지정합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    경보
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    를 선택한 다음, 경보 유형을 선택합니다.
    경보
    에 경보가 나타납니다.
  2. 경보를 선택한 상태에서
    속성
    의
    입력 변수
    에 모니터링할 변수를 입력하거나 연결합니다.
  3. 경보 유형에 따라 일반 값 상태 또는 제한을 설정합니다.
    일반 값 또는 제한을 입력하지 않으면 속성 값이
    설정되지 않음
    으로 표시됩니다.
  4. 메시지
    에 경보 이벤트가 발생할 때 표시할 메시지를 입력합니다.
    전용 및 비전용 경보 유형의 경우 각 경보 상태에 대해 별도의 메시지를 추가로 설정할 수 있습니다.
  5. 심각도
    에
    1
    에서
    1000
    사이의 경보 우선 순위 레벨을 입력합니다.
  6. 활성화됨
    에서
    참
    을 선택합니다. 활성화됨이 기본값입니다.
경보가 생성되고 활성화됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal