활성 경보 표시
런타임 시 경보가 표시되도록 그래픽 개체의
활성
속성을 구성합니다. 그래픽 개체의 활성
변수를 경보의 활성
변수에 동적으로 연결합니다. 런타임 시 경보가 활성화되면 그래픽 요소의 모양이 변경됩니다.활성
변수에는 스크립팅 또는 NetLogic이 필요하지 않습니다. 예를 들어, 디지털 경보를 생성하고 LED와 같은 그래픽 요소의 활성
속성을 디지털 또는 기타 경보의 활성
변수에 연결할 수 있습니다. 경보가 구성된 제한 또는 상태에 도달하면 런타임 시 LED가 켜집니다.필수 구성 요소
- 창에 LED 그래픽 개체 추가
- 경보 생성 및 구성
- 활성 경보를 표시하려면
- 프로젝트 보기에서 LED가 포함된 창을 열고 LED를 선택합니다.
- LED의속성내활성에서을 선택합니다.
동적 링크 변경 - 동적 링크 편집기에서경보폴더를 확장하고 경보를 확장합니다.
- 경보에 대해활성변수를 선택합니다.전용 및 비전용 경보 유형의 경우 특정 경보 상태(매우 높음, 높음, 낮음 또는 매우 낮음)에 대한 동적 링크를 만들 수 있습니다.
- 선택을 선택합니다.
경보가 활성화되면 이제 LED가
속성
에 표시된 색상으로 켜집니다. LED의 기본 색상은 빨간색입니다.active
alarm state
dynamic link
high
highhigh
high high
low
lowlow
low low
visible
의견을 작성 부탁드립니다.