경보 그리드

경보 그리드
위젯을 사용하여 런타임 시 경보를 표시하고 관리할 수 있습니다. 경보 정보를 보고, 경보를 승인, 확인, 보류 및 보류 해제합니다.
팁:
경보 로그 그리드
위젯은 구성된 이벤트 로거에 의해 기록된 경보 이벤트(예:
경보 기록 그리드
)를 표시합니다.
필터가 있는 경보 기록 그리드
위젯을 사용하여 기록된 데이터를 필터링할 수 있습니다.

개요

그리드의 각 행은 경보 상태의 변경을 나타냅니다. 그리드에서 하나 또는 모든 경보를 승인하고 확인합니다.
경보 그리드
위젯에는 다음과 같은 정보 열이 표시됩니다.
열
설명
타임스탬프
마지막 경보 이벤트 업데이트 날짜 및 시간입니다.
이름
경보 이벤트를 생성한 경보 개체의 이름입니다.
소스 변수
이벤트가 모니터링하는 변수입니다.
메시지
경보 이벤트와 연결된 메시지입니다.
활성
경보 상태:
비활성 경보 아이콘
비활성
활성 경보 아이콘
활성
승인됨
경보 승인 또는 미승인 상태:
미승인된 경보 아이콘
미승인됨
승인된 경보 아이콘
승인됨
확인됨
경보 확인 또는 미확인 상태:
미확인된 경보 아이콘
미확인됨
확인된 경보 아이콘
확인됨
심각도
1에서 1,000 사이의 경보 심각도 레벨입니다.

런타임

런타임에 그리드 열을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 런타임에 데이터 그리드 열 관리 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal