경보 그리드 만들기
각 경보의 상태를 연속으로 표시하는
경보 그리드
를 만듭니다.- 경보 그리드에 포함된 개체를 사용자 지정하여 그리드의 모양을 변경하고 특정 경보 정보를 표시합니다.
- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 템플릿 라이브러리에서Widgets를 선택합니다.
- 구성 요소에서경보 그리드를UI폴더의 폴더로 끌어놓습니다.경보그리드#(type)가 나타납니다.
- 템플릿 라이브러리에서닫기를 선택합니다.
- (선택 사항) 편집기에서 경보 그리드와 경보 그리드의 버튼을 선택하여 그리드와 버튼의속성및이벤트를 사용자 지정합니다. 예를 들어, 그리드의 모양을 변경하려면:
- 행 색상. 배경색 행을 선택하거나를 선택하여 색 값을 사용해 태그에 바인딩합니다.
동적 링크 추가 - 행 텍스트 색상. 경보 그리드의 텍스트 색상을 선택하거나를 선택하여 색 값을 사용해 태그에 바인딩합니다.
동적 링크 추가
- (선택 사항) 런타임 시 추가 경보 정보를 표시하려면AlarmsDataGrid를 선택하고 열을 추가합니다.
- 속성에서열다음에를 선택하고 그리드 오른쪽 끝에 표시할 열 유형을 선택합니다.

- 텍스트 열. 정적 텍스트가 있는 열입니다.
- 편집 가능한 텍스트 열. 런타임 시 편집할 수 있는 텍스트가 있는 열입니다.
- 이미지 열. 그래픽을 표시하는 열입니다.
- 속성에서열을 확장하고 새 열인데이터그리드열#로 스크롤합니다.
- 열의텍스트에서를 선택합니다.
동적 링크 추가 - 동적 링크 창에서 으로 이동한 다음 경보 이벤트의 속성을 선택합니다.경보 유형별로 속성을 보려면기호로 식별되는 경보 이벤트를 확장합니다.
팁: 기본적으로경보 그리드에는 활성화된 경보 및 활성 경보가 모두 표시됩니다. 런타임 시 특정 경보만 표시하려면 경보 필터 만들기 항목을 참조하십시오.
alarm condition
alarm grid
row color
text color
의견을 작성 부탁드립니다.