목록 상자 구성
프로젝트 노드 또는 데이터베이스에서 데이터를 가져오도록 목록 상자를 구성합니다.
- 프로젝트 보기의UI에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 를 선택합니다.
- (선택 사항)속성에서모델을 확장하고항목 종류를 설정하여 개체에 표시할 항목 종류를 지정합니다.팁:항목 종류속성은 하위 노드에서 인식되는 개체 또는 변수 유형으로 자동 설정됩니다.예를 들어, 모델이Motor개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우항목 종류는Motor유형에 대한 참조로 자동 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(Motor1,Motor2,Motor3등)의 특성 또는 속성입니다.
- 팁: 다음 단계는 프로젝트 모델의 데이터에는 선택 사항이며 데이터베이스의 데이터에는 필수입니다.속성의쿼리에서모델에 지정된 대로 데이터베이스 또는 프로젝트 노드에서 가져온 항목을 필터링하는 표준 SQL 쿼리를 입력합니다.자세한 내용은 SQL 쿼리 항목을 참조하십시오.예:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (선택 사항)속성에서선택 항목과 기본적으로 선택할 항목 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- (선택 사항)속성에서선택 취소 허용을참으로 설정하여 개체에서 선택 항목을 지울 수 있도록 합니다.
- (선택 사항)이벤트에서선택 변경됨을새로 고침메서드와 연결합니다.개체에 포함된 항목은 개체와 상호 작용할 때마다 새로 고쳐집니다.
- (선택 사항)속성에서정렬:
- 정렬 순서를 구성합니다. 요소에 대해오름차순또는내림차순순서를 선택합니다.
- 정렬 기준을 구성합니다. 요소를 정렬할 노드 속성 또는 테이블 열을 설정합니다.팁: 런타임 시 데이터 컨트롤 개체의 최적 성능을 보장하려면, 정렬에 인덱싱된 열을 사용합니다.
list box
의견을 작성 부탁드립니다.