컨트롤러 변수 가져오기
Logix 컨트롤러에서 샘플 태그(컨트롤러 변수)를 가져오도록 통신 드라이버를 구성합니다.
팁:
Logix 컨트롤러에서 컨트롤러 변수를 가져오는 대신, 수동으로 변수를 만들 수 있습니다. 변수 만들기 항목을 참조하십시오.
필수 구성 요소
Logix Designer 응용 프로그램에서 LogixTags.ACD 프로젝트를 물리적 Logix 컨트롤러 또는 에뮬레이션된
FactoryTalk®Logix Echo™
컨트롤러에 다운로드합니다. 컨트롤러를 실행 모드로 설정합니다.자세한 내용은 Logix Designer 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 컨트롤러 변수를 가져오려면
- 도구 모음에서를 선택합니다.대시보드 페이지 열기
- 편집기에서장치에 대한 통신 구성을 선택합니다.
- 새 스테이션을 선택합니다.
- RA EtherNet/IP 스테이션을 선택하고다음을 선택합니다.
- (선택 사항) 온라인 모드에서 컨트롤러 태그를 가져오려면경로에를 입력하고IP_Address\Backplane\Chassis_Slot_Number다음을 선택합니다.팁: 자세한 내용은 RA EtherNet/IP 드라이버 항목을 참조하십시오.
- 다음을 선택합니다.
- 컨트롤러 태그를 가져오려면:
- 오프라인 모드에서 컨트롤러 태그를 가져오려면찾아보기를 선택하고 다운로드한LogixTags.ACD파일을 선택합니다.
- 온라인 모드에서 컨트롤러 태그를 가져오려면오프라인/온라인토글을 선택하여온라인위치로 변경합니다.
- 모든 컨트롤러 태그를 선택하고다음을 선택합니다.온라인 모드에서 선택된 태그
- 끝내기를 선택합니다.
프로젝트 보기
에서 가져온 컨트롤러 변수는 노드에서 사용할 수 있습니다. 이 위치를 기록해 둡니다.가져온 컨트롤러 변수

의견을 작성 부탁드립니다.