변수 만들기
모터 경보, 온도 및 개별 구성 요소를 정의하는 변수를 만듭니다.
팁:
변수를 수동으로 만드는 대신 오프라인 모드에서 컨트롤러 변수를 가져올 수 있습니다. 컨트롤러 변수 가져오기 항목을 참조하십시오.
- 프로젝트 보기에서모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택하여 5개의 변수를 만듭니다.
- 각 변수 위로 마우스를 가져가서을 선택하고 다음을 입력하여 변수 이름을 바꿉니다.
- Ingredient01
- Ingredient02
- Ingredient03
- Motor1Alarm
- Temperature
- 프로젝트 보기에서Motor1Alarm을 선택합니다.
- 속성에서Int32및Boolean을 차례로 선택합니다.변수 값 유형이 부울로 변경됩니다. 이는 나중에 구성할 디지털 경보에 필요합니다.
모델 노드

변수 위치를 기록해 둡니다.
의견을 작성 부탁드립니다.