경보 세부 정보
경보 요약
또는 경보 관리자
에서 경보 세부 정보
를 열어 선택한 경보에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다.경보 변수 | 설명 |
|---|---|
현재 상태 | 경보 요약의 현재 상태입니다. 현재 상태 필드에는 경보 논리에 따라 값이 표시됩니다. |
메시지 | 경보가 활성 상태일 때 표시되는 경보 이벤트와 관련된 메시지입니다. 적용 가능한 가장 높은 경보 상태에 대한 메시지를 표시합니다. |
상태 | 상태에는 경보의 모든 조건 조합이 표시됩니다. 경보에 조건이 경보 활성 또는 미승인됨인 경우 경보가 경보 활성 또는 미승인됨으로 나타납니다. |
심각도 | 경보 조건의 할당된 우선 순위에 매핑된 숫자 값입니다. 1-250(낮음) 251-500(중간) 501-750(높음) 751-1,000(긴급) |
확인됨 | 경보가 확인되면 표시됩니다. |
미확인 | 경보가 확인되지 않으면 표시됩니다. |
금지 상태 | 경보에 둘 이상의 금지 상태가 있는 경우 가장 높은 금지 상태의 아이콘이 테이블에 표시됩니다. 아이콘이 표시되지 않으면 경보의 품질이 양호하고 비활성화, 억제 또는 보류되지 않은 것입니다. |
이름 | 경보 이벤트를 생성한 경보 개체의 이름입니다. |
소스 변수 | 이벤트에서 모니터링하는 변수입니다. |
품질 | 폴트가 발생한 경보인 경우 폴트 정보를 표시합니다. 양호 - 경보가 폴트 상태가 아님 불량 - 경보가 폴트 상태임: 컨트롤러에 연결할 수 없거나 IBA/TBA에 대해 InFaulted 변수가 참으로 설정되었습니다. |
이벤트 시간 | 경보 이벤트가 발생한 날짜 및 시간입니다. |
경보 활성 시간 | 선택한 경보가 경보 활성 상태로 전환된 시간입니다. |
경보 없음 시간 | 선택한 경보가 일반 또는 경보 없음 상태로 전환된 시간입니다. |
보류 기간 | 새로운 상태 변경에 대한 알림을 방지하기 위해 선택한 경보 조건이 보류되는 기본 시간입니다. 보류 기간은 프로젝트의 경보에 할당됩니다. |
최대 보류 시간 | 경보를 보류할 수 있는 최대 시간입니다. |
보류 시간 | 선택한 경보가 보류된 시간입니다. |
보류 해제 시간 | 선택한 경보가 보류 해제된 시간입니다. 경보가 현재 보류되어 있는 경우 이 시간은 보류 기간이 만료되었을 때 경보가 자동으로 보류 해제되는 시간입니다. |
활성화 시간 | 선택한 경보가 활성화된 시간입니다. |
비활성화 시간 | 선택한 경보가 비활성화된 시간입니다. |
억제 시간 | 선택한 경보가 억제된 시간입니다. |
억제 해제 시간 | 선택한 경보가 억제 해제된 시간입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.