Log.Node(node, verbose)

인수에 전달된 노드의 경로가 포함된 문자열을 반환합니다. 두 번째 인수는 선택 사항이며 반환된 문자열에
NodeID
와 개체 유형을 삽입합니다.
static string Node(IUANode
node
, bool
verbose
);

인수

node
(IUANode)
경로가 문자열 형식으로 생성될 노드입니다.
verbose
(bool)
false
(default)
반환된 문자열에 추가 정보를 삽입하지 않습니다.
true
반환된 문자열에
NodeID
및 개체 유형을 삽입합니다.

반환

string
인수로 전달된 노드의 경로입니다.
verbose
인수 값에 따라
NodeId
및 개체 유형도 포함할수 있습니다.

예제

다음 예에서는
Log.Node
API에 의해 문자열로 반환되는 "
Error on node
" 문자열과
NetLogic path
경로로 구성된 메시지를 생성하는 API를 보여줍니다.
Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal