용어 사전
FactoryTalk Optix
관련 용어입니다.- 별칭
- 종류 속성에 정의된 특정 유형을 포함하는 소스 노드를 가리키는 변수입니다. 동적 링크 팝업 창에는 모든 별칭이 있는 폴더가 포함되어 있습니다. 이러한 별칭을 사용하여 별칭과 연결된 개체 인스턴스의 속성에 액세스할 수 있습니다.예제프로젝트에는 다음이 포함됩니다.
- Motor 개체의 세 인스턴스
- Motor 유형 개체를 허용하는 Motor 별칭을 노출하는 Motor 위젯
- 응용 프로그램 논리
- 런타임 시 응용 프로그램 동작을 결정하는 프로그래밍 논리입니다.
- 인수
- 메서드의 입력 및 출력 매개 변수입니다.
- DBMS
- 데이터베이스 관리 시스템입니다.
- DSN
- 데이터 소스 이름이며, 여기에는 응용 프로그램이 드라이버를 사용하여 데이터베이스에 연결할 수 있도록 하는 정보가 포함되어 있습니다.
- 이벤트
- 런타임 중에 특정 조건이 충족되면 실행되도록 디자인 타임에 정의된 메서드 및 명령입니다.
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램 또는 FTOptixApplication
- 대상 시스템에서 실행되는FactoryTalk Optix Studio에 의해 생성된 HMI 또는 사물 인터넷 응용 프로그램입니다.
- FactoryTalk Optix Studio
- HMI 및 사물 인터넷 응용 프로그램을 설계하고 배포하기 위한FactoryTalk® Optix Studio™통합 개발 환경(Integrated Development Environment, IDE)입니다.
- 헤드리스 장치
- 디스플레이가 없는 장치입니다. 예를 들어 웹 서버 또는 IoT 장치가 있습니다.
- 인스턴스
- 개체 유형이나 변수 유형에서 파생된 개체나 변수입니다. 상속된 노드 유형 및 관련 속성을 기반으로 만들어집니다. 개체의 인스턴스는 상속된 속성 외에 추가 속성을 가질 수 있습니다.예제Motor1 및 Motor2는 Motor 유형의 두 인스턴스입니다. Motor1 및 Motor2는 Motor 유형에 명시된 속성을 상속합니다.
- 정보 모델
- 노드에 적용되는 관계, 제약 조건 및 규칙을 지정하는 노드 요소의 구조화된 구조입니다.FactoryTalk Optix에서 이와 같이 조직된 구조는 프로젝트 보기에서 트리 형태로 표시됩니다.
- 대화형 세션
- 응용 프로그램에 그래픽 인터페이스가 있는 경우 프레젠테이션 엔진이 런타임에 생성한 세션입니다.
- 종류
- 별칭 유형을 나타내는 속성입니다.
- 로케일
- 지정된 사용자의 국가 및 언어 설정이며,locale ID레이블로 표시됩니다.
- 로케일 ID
- 두 개의 세그먼트(en및US)로 구성된 레이블(예en-US)입니다. 첫 번째 세그먼트는 사용자 인터페이스의 언어와 국가를 식별합니다. 두 번째 세그먼트는 측정 단위와 날짜 및 시간 형식을 정의합니다.
- 구체화(Materialization)
- 사용자가 기본 개체 속성 값을 변경하거나 선택적 속성에 대한 동적 링크를 만든 후에만 선택적 개체 속성 값을 로드하는 프로세스입니다. 선택적 속성은 개체의 하위 노드로 표시됩니다. 구체화는 필요할 때까지 개체 기본 속성 값을 로드하지 않음으로써 메모리를 절약합니다.
- 메서드
- 디자인 타임 또는 런타임에 실행 가능한 개체 및/또는 NetLogic에 의해 노출되는 작업입니다. 호출되면 일련의 명령어를 실행합니다.
- 노드
- 정보 모델에 속하는 요소로, 연결된 목록 또는 트리 데이터 구조로 구성됩니다. 각 노드에는 데이터 부분 또는 기능, 다른 개체 주소에 대한 포인터가 포함되어 있습니다. 모든 노드의 데이터 부분이 동일한 유형입니다.노드는 다음 항목일 수 있습니다.
- 개체 유형
- 변수 유형
- 변수
- 메서드
- nodeId
- OPC(Open Platform Communications) 서버 주소 공간에 있는 노드의 고유 식별자입니다. 여기에는 두 자리 숫자로 구성된 네임스페이스가 포함됩니다.
- nodeId 변수
- nodeId를 데이터 유형으로 사용하는 변수입니다. nodeId 변수의 값에는 참조된 대상 요소의 nodeId가 포함됩니다.
- 노드 포인터
- 노드 위치를 포함하는 정보 모델 목록의 변수입니다. 노드 포인터 변수를 사용하면 nodeId 유형 및 노드 클래스 속성을 모두 선택할 수 있습니다.예제노드 포인터 변수는 nodeId 종류 및 유형 또는 인스턴스 선택에 따라 드롭다운 메뉴 콘텐츠를 필터링할 수 있습니다.
- ODBC
- 데이터베이스 관리 시스템에 액세스하기 위한 ODBC(Open DataBase Connectivity) API입니다.
- 개체
- 다음 중 하나를 나타내는 개체와 변수를 포함할 수 있는 노드입니다.
- 물리적 개체. 예를 들어, 모터가 있습니다.
- 추상적 개체 또는 특징. 예를 들어, 레시피가 있습니다.
- OPC UA
- Open Platform Communication Unified Architecture는 시스템 간 통신의 스마트 제조 표준입니다.
- 미리 정의된 유형
- 개발 환경에 기본적으로 포함되는 개체 유형 또는 변수 유형입니다.
- 프레젠테이션 엔진
- 런타임에 UI를 표시하기 위해 대화형 세션을 만드는 개체입니다.
- 속성
- 노드의 나눌 수 없는 변수입니다. C#의 컨텍스트에서 클래스의 분리할 수 없는 요소입니다.
- 리소스 URI
- 프로젝트 내부 또는 외부에 있는 파일 또는 리소스의 경로(URI - Uniform Resource Identifier)를 나타냅니다.
- 세션
- 사용자가 자신의 권한에 따라 읽기 및 쓰기 작업을 실행하는FactoryTalk Optix 응용 프로그램의 런타임 컨텍스트입니다.
- 구조화된 변수
- 다른 변수를 포함하는 변수입니다(예: 아날로그 변수).
- 태그
- 컨트롤러 변수입니다.
- 대상
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 실행할 수 있는 시스템 또는 장치입니다. 예를 들어 HMI 패널, 웹 서버 또는 사물 인터넷 장치가 있습니다.
- 유형
- 각 인스턴스에서 공유할 수 있는 특성 및 메서드의 컬렉션을 통해 개체 또는 변수를 정의하는 모델입니다.예제Motor 유형은 Motor 개체 구조를 설명하며 인스턴스를 통해 관련 값을 저장하는 데 사용할 수 있는 속도, 가속도 같은 속성을 노출할 수 있습니다.
- URI
- Uniform Resource Identifier의 약어로, 리소스를 고유하게 식별하는 일련의 문자입니다.
- UUID
- 어디에서나 고유한 식별자입니다.
- 변수
- 다른 변수를 포함할 수 있는 그림의 값을 나타내는 노드입니다.
- 위젯
- 다른 개체와 변수를 포함할 수 있는 재사용 가능한 그래픽 개체입니다. 예를 들어, 사용자 구성 패널이 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.