기본 코드 편집기 설정

Visual Studio®
2022 또는 Visual Studio Code를 기본 코드 편집기로 사용하는 것이 좋습니다.
팁: 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
필수 구성 요소
기본 코드 편집기를 다운로드하여 설치합니다.
  1. 기본 코드 편집기를 설정하려면
  2. FactoryTalk Optix Studio
    에서
    FactoryTalk Optix Studio 옵션 아이콘
    FactoryTalk Optix Studio 옵션
    을 선택합니다.
  3. 대화 상자의
    기본 코드 편집기
    드롭다운 메뉴에서 해당 옵션을 선택합니다.
    팁:
    자동
    옵션은 Visual Studio를 기본 편집기로 설정합니다. Visual Studio를 사용할 수 없는 경우 Visual Studio Code가 기본 편집기로 대신 사용됩니다.
  4. FactoryTalk Optix Studio
    를 다시 시작합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal