배열 편집기
배열 편집기를 사용하여 배열 변수의 값을 수정합니다.
팁:
배열 편집기에서 최대 10,000개의 요소를 엽니다. 최대 요소 수인 10,000개를 초과하면 편집기를 열 수 없습니다.
배열 편집기

항목 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
![]() | ![]() 추가 | 제약이 없는 배열에 셀을 추가합니다. |
![]() | 삭제 | 제한되지 않은 배열에서 셀을 제거합니다. |
![]() | 배열 셀 열 | 배열 셀을 나열합니다. |
![]() | 배열 값 열 | 편집 가능한 배열 셀 값을 나열합니다.
팁:
배열에 색상이 나열되면 색상 미리 보기를 선택하여 색상 선택기를 열 수 있습니다. 셀 값에 동적 링크를 만들고 상위 배열 인덱스를 동적으로 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오. |
![]() | 적용 버튼 | 배열 값에 변경 내용을 적용하고 편집기를 닫습니다. |
![]() | 취소 버튼 | 배열 값에 대한 변경 내용을 취소하고 편집기를 닫습니다. |
![]() | 탭에서 열기 버튼 | 중앙 창에서 배열 편집기를 엽니다. |
array
array editor
의견을 작성 부탁드립니다.