LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
별칭 값 또는 별칭이 가리키는 노드를 설정합니다.
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
인수
- aliasName(string)
- 설정할 별칭의BrowseName입니다.
- pointedNode(IUANode)
- 별칭이 가리켜야 하는Node입니다.
예제
다음 예에서는
Motor1
노드를 가리키는 MotorInstance
별칭을 보여줍니다.var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
의견을 작성 부탁드립니다.