CODESYS 드라이버

CODESYS 드라이버로 작업할 때는 다음 지침을 준수하십시오.

지원되는 컨트롤러

CODESYS SoftPLC
CODESYS® SoftPLC의 인스턴스는 Windows® 10/11 x64 또는 Linux 기반 시스템을 실행하는 장치에 설치할 수 있습니다. 이 드라이버는 두 플랫폼 모두에 대해 원활한 액세스를 제공합니다.
CODESYS 호환 장치
CODESYS 런타임 환경을 실행하는 장치도 지원됩니다.
팁: CODESYS 드라이버는 CODESYS SoftPLC에서 테스트 및 검증되었습니다.

컨트롤러 태그 가져오기

이 드라이버는 연결된 컨트롤러에서 태그를 직접 가져오거나, 태그 정의가 포함된 XML 파일을 로드하는 방식으로 태그 가져오기를 지원합니다. 다음 모드에서 태그를 가져올 수 있습니다.
온라인 모드
온라인 모드를 사용하여 디자인 타임 또는 런타임에 컨트롤러에서 직접 태그를 가져옵니다.
오프라인 모드
자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
이 CODESYS 통신 드라이버는 오프라인 모드에서 컨트롤러 프로젝트에 정의된 사용자 지정 데이터 유형 가져오기를 지원합니다.

지원되는 데이터 유형

장치 데이터 유형
Optix 데이터 유형
길이
BOOL
BOOL
1비트
BYTE
BYTE
1바이트
WORD
UINT16
2바이트
DWORD
UINT32
4바이트
LWORD
UINT64
8바이트
SINT
SBYTE
1바이트
INT
INT16
2바이트
DINT
INT32
4바이트
USINT
BYTE
1바이트
UINT
UINT16
2바이트
UDINT
UINT32
4바이트
LINT
INT64
8바이트
ULINT
UINT64
8바이트
REAL
FLOAT
4바이트
LREAL
DOUBLE
8바이트
TIME
DURATION
4바이트
LTIME
DURATION
8바이트
DATE
DATE TIME
2바이트
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4바이트
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
4바이트
Struct
Struct
STRING
STRING[길이]
WSTRING
STRING[길이]
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension, 3rd dimension]
팁: Rockwell Automation에서는 DATE, TIME_OF_DAY(TOD), DATE_AND_TIME(DT)에서 날짜 및 시간 데이터를 설정하고 확인할 때 날짜 및 시간 개체를 사용할 것을 권장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal