푸시 에이전트

푸시 에이전트 스크립트는 데이터 로거에서 클라우드로 데이터를 보냅니다.

작업

푸시 에이전트는 데이터 로거에서 데이터를 주기적으로 획득하여
JSON
형식으로 데이터를 클라우드에 보냅니다. 푸시 에이전트는 데이터 로거에서 데이터를 획득하고 데이터가 추출되어 클라우드로 전송되는 보조 저장소에 데이터를 저장하는 저장 및 전달 메커니즘을 구현합니다.

전송 모드

푸시 에이전트는 다음과 같은 전송 모드를 지원합니다.
  • 라인별
    . 패킷당 한 줄의 데이터 로거를 보냅니다.
  • 변수별
    . 관련 정보와 함께 하나 이상의 변수를 보냅니다.
팁: 데이터 로거 모드가
값 변경
으로 설정된 경우 샘플링된 값은 모니터링되는 변수 중 하나가 변경되는 경우에만 변경됩니다. 푸시 에이전트는 변수 값이 이전에 보낸 값과 다른 경우에만 특정 변수의 값을 보냅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal