푸시 에이전트 인터페이스
푸시 에이전트 UI 예제에는 5개의 변수, 연결된 버튼이 있는 데이터 그리드, 데이터 로거를 구성할 수 있는 필드가 포함되어 있습니다.
팁:
샘플 프로젝트 다운로드:
PushAgentDemo.zip샘플 프로젝트에는 Eclipse Mosquitto 브로커에 로컬로 연결하도록 구성되고 다음과 같은 타사 NuGet 패키지를 사용하는 푸시 에이전트가 포함되어 있습니다.
- MqttNet
- Newtonsoft.Json
푸시 에이전트 UI 예제

푸시 에이전트 UI의 예제에는 다음 요소가 포함되어 있습니다.
설명선 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
A | 데이터 그리드 | 선택한 모드를 기반으로 데이터 로거가 감지한 샘플을 보여줍니다. 이 샘플은 드롭다운 메뉴에서 변경할 수 있습니다. |
B | 새로 고침 버튼 | 데이터 그리드를 업데이트합니다. |
C | 로그 버튼 | 샘플링된 변수의 값이 있는 행을 데이터 그리드에 삽입합니다. |
D | 데이터 로거 구성 섹션 | 모니터링되는 변수와 데이터 로거의 구성 매개 변수를 수정할 수 있습니다. 클라우드로 데이터를 전송하려면 브로커와 관련된 모든 매개 변수를 구성해야 합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.