FTP

FTP(파일 전송 프로토콜)는 TCP/IP(전송 컨트롤 프로토콜/인터넷 프로토콜) 네트워크에 있는 컴퓨터 간에 통신하고 파일을 전송하는 데 사용됩니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • FTP 서버 구성
  • FTP 클라이언트 구성
  • FTP를 통한 주기적 파일 전송
네트워크에서 설정하고 통신하려면 FTP 연결에 서버와 클라이언트가 필요합니다. 다음 섹션에서는 이러한 두 요소의 구성에 대해 설명합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal