텍스트 상자
응용 프로그램 논리로 처리할 값을 입력하기 위한 편집 가능한 필드를 추가합니다.
사용 사례
응용 프로그램에 데이터 입력 기능을 구현하기 위한 편집 가능한 필드를 추가합니다.
예를 들어, 텍스트 상자를 사용하여 다음을 입력합니다.
- 인증을 위한 자격 증명.
- 응용 프로그램 논리로 처리할 문자열 값.
팁:
필드에 명확하게 레이블을 지정하고 입력을 검증하여 응용 프로그램 논리의 오류를 방지합니다.
예제
사용자 이름 및 암호용 텍스트 상자

text box
runtime text
editable fields
application logic
user input
의견을 작성 부탁드립니다.