기본 컨트롤
기본 컨트롤 개체를 사용하여 응용 프로그램과 상호 작용할 수 있는 사용자 인터페이스 요소를 구현합니다.
개체 | 설명 |
|---|---|
항목을 설명하는 텍스트를 표시합니다. | |
런타임 시 텍스트를 삽입 및 표시합니다. | |
버튼이나 키보드를 사용하여 숫자 값을 늘리거나 줄입니다. | |
항목에 대한 편집 가능한 설명을 표시합니다. | |
부울 값을 켜짐 LED 또는 꺼짐 LED 형태로 표시합니다. | |
메서드를 실행할 이벤트를 생성합니다. | |
부울 값을 설정 및 표시합니다. | |
선택 및 지우기를 사용하여 부울 값을 설정 및 표시합니다. | |
그룹에서 상호 배타적인 옵션을 선택합니다. | |
가능한 값 범위 내에서 정수 값을 설정 또는 표시합니다. | |
가능한 값 범위 내에서 정수 값을 설정 또는 표시합니다. | |
날짜 및 시간 데이터를 특정 입력 형식으로 표시합니다. | |
기간 데이터를 표시합니다. |
base control
의견을 작성 부탁드립니다.