LED

부울 값을 활성 또는 비활성 LED로 표시합니다. LED 개체는 시스템을 모니터링하고 문제를 해결하는 데 유용합니다.

사용 사례

LED 표시기를 사용하여 경보 상태를 알리거나, 기계 부품의 작동을 표시하거나, 소프트웨어 기능을 나타냅니다.

예제

활성 LED
빨간색 LED가 활성으로 표시됩니다.
비활성 LED
빨간색 LED가 비활성으로 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal