선형 게이지

가능한 값 범위 내에서 정수 값을 설정 또는 표시합니다.

사용 사례

아날로그 변수 값을 최솟값 및 최댓값 내에서 설정하거나 표시합니다.
팁:
도구 설명
속성을 사용하면 게이지의 선택 지점 위에 값을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
경고 영역
속성을 사용하면 특정 범위의 값을 다양한 색으로 표시할 수 있습니다.

예제

두 가지 경고 영역이 정의된 선형 게이지
슬라이더와 0에서 100까지의 색상으로 구분된 범위가 있는 선형 게이지
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal