레거시 레시피 편집기
레거시 레시피 편집기 위젯에는 런타임 시 레시피를 표시하고 관리하는 데 필요한 그래픽 개체와 NetLogics가 포함되어 있습니다.
레거시 레시피 편집기 위젯을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 컨트롤러를 편집하거나 로드하는 동안 저장된 레시피의 구성 요소와 값을 표시
- 레시피 만들기, 편집 또는 삭제
- 레시피를 데이터베이스에 저장
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램의 레시피를 컨트롤러에 로드
- 컨트롤러의 레시피를FactoryTalk Optix 응용 프로그램에 로드
팁:
레거시 레시피 편집기를 사용하면 정보 모델의 정적 스냅샷과 상호 작용할 수 있습니다. 스키마에 대한 변경 사항은
적용
을 클릭하여 저장할 때까지 적용되지 않습니다.의견을 작성 부탁드립니다.