레거시 레시피 재료에 대한 엔지니어링 단위 지역화

세션에 대해 선택한 측정 시스템을 기반으로 레거시 레시피 편집기가 엔지니어링 단위를 지역화하도록 레거시 레시피 재료를 구성합니다.
  1. 재료 값이 포함된 컨트롤러 태그를 가져옵니다.
    자세한 내용은 통신 드라이버 구성 항목을 참조하십시오.
  2. 지역화를 위한 소스 엔지니어링 단위를 제공하는 레거시 레시피 재료의 변수를 구성합니다.
    1. 프로젝트 보기
      의
      모델
      폴더에서 레거시 레시피 재료용 하위 폴더를 만듭니다.
      예를 들어,
      모델
      폴더에
      RecipeVars
      폴더를 만듭니다.
      자세한 내용은 폴더 만들기 항목을 참조하십시오.
    2. 2.a에서 만든 폴더에 숫자 변수를 만들어 레거시 레시피 재료를 반영합니다.
      자세한 내용은 변수 만들기 항목을 참조하십시오.
    3. 각 변수에 대해 컨트롤러 태그 값과 일치하는 엔지니어링 단위를 설정하고 필요한 경우 범위를 추가합니다.
      팁: 변수의 엔지니어링 단위는 지역화를 위한 소스 단위이며 컨트롤러 태그 값에 사용되는 단위와 일치해야 합니다. 소스 단위를 다른 측정 시스템에 매핑하려면 측정 시스템 맵 구성을 참조하십시오.
      자세한 내용은 변수의 측정 단위 설정 및 변수에 범위 추가 항목을 참조하십시오.
    4. 각 변수에서 가져온 해당 컨트롤러 태그로 동적 링크를 만듭니다.
      자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
  3. 2의 변수를 재료로 사용하는 레거시 레시피 스키마를 구성합니다.
    자세한 내용은 레거시 레시피 스키마 구성 항목을 참조하십시오.
  4. 레거시 레시피 편집기를 구성하고, 레거시 레시피 스키마를 선택한 다음
    Setup 실행
    을 실행하여 UI에 재료 행을 만듭니다.
    자세한 내용은 레거시 레시피 편집기 구성 항목을 참조하십시오.
    레거시 레시피 편집기에는 구성된 재료에 대해 생성된 행이 포함됩니다.
  5. 각 숫자 레거시 레시피 재료에 대한 지역화를 구성합니다.
    지역화된 엔지니어링 단위로 레이블을 구성하는 방법의 예는 지역화된 엔지니어링 단위로 레이블 개발을 참조하십시오.
레거시 레시피 편집기에는 세션에 대해 선택한 측정 시스템에 맞게 지역화된 엔지니어링 단위와 함께 구성된 재료 값이 표시됩니다.
런타임에 지역화된 재료를 사용하려면 런타임 시 레거시 레시피 관리를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal