런타임 시 레거시 레시피 관리

레거시 레시피 편집기 위젯을 사용하여 새 레시피를 저장하거나, 기존 레시피를 삭제하거나, 컨트롤러에 레시피를 적용할 수 있습니다.
런타임 시 데이터베이스에서 레시피를 생성, 편집 또는 로드하면
편집 모델
노드에 대한 별칭이 목록 보기 개체의 루트 프로젝트 노드에 자동으로 생성됩니다. 노드가 저장 또는 삭제되거나 컨트롤러로 전송될 때까지 노드에는 생성, 편집 또는 로드된 레시피 데이터의 임시 복사본이 포함됩니다.
중요:
FTOptixApplication
실행이 중지되면
편집 모델
노드와 해당 데이터가 삭제됩니다.
  • 런타임 시 레거시 레시피 관리하기
  • 새 레거시 레시피 저장하기:
    1. 구성 요소의 값을 편집합니다.
    2. 레시피 목록에 레시피의 이름을 입력합니다.
    3. 저장
      을 선택합니다.
  • 레시피를 삭제하려면 레시피를 선택하고
    삭제
    를 선택합니다.
  • 컨트롤러에 레시피를 적용하려면:
    1. 레시피를 선택합니다.
      레시피 구성 요소 값이 표시됩니다.
    2. 적용
      을 선택합니다.
      오른쪽 열에는 컨트롤러에 로드된 구성 요소 값이 표시됩니다.
    3. 컨트롤러에서 구성 요소 값을 변경하려면 해당 값을 편집하고
      저장
      을 선택한 다음
      적용
      을 선택합니다.
      컨트롤러의 구성 요소 값이 오른쪽 열에서 업데이트됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal