런타임 시 레거시 레시피 가져오기 또는 내보내기
RecipeImportExport NetLogic을 사용하여
CSV
파일에서 레시피를 가져오거나 런타임 시 레시피를 CSV
파일로 내보냅니다.필수 구성 요소
- 런타임 시 레거시 레시피를 가져오거나 내보내기
- 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 라이브러리에서:
- 스크립트를 선택합니다.
- 오른쪽 창에서레거시 레시피 가져오기/내보내기를프로젝트 보기의 폴더로 끌어옵니다.레시피 가져오기/내보내기를모델폴더로 끌어옵니다.
- 닫기를 선택합니다.
- 프로젝트 보기에서LegacyRecipeImportExport개체를 선택합니다.
- 속성에서:
- 레거시레시피스키마속성에서 참조 개체의 레시피 스키마를 선택합니다.
- CSVFile에서 가져오거나 내보낼CSV파일의 전체 경로를 입력합니다.C:\temp\export_recipes.csv노트: 가져올CSV파일의 필드는 데이터베이스 열과 동일해야 합니다.
- CSVSeparator속성에서 CSV 구분 기호를 설정합니다.
- CSV파일에서 따옴표로 필드를 구분하려면WrapFields속성을참으로 설정합니다.
- 가져오기 또는 내보내기를 트리거하도록 버튼을 구성합니다.
- 컨테이너에 버튼 개체를 추가하고 해당 MouseClick 이벤트를 NetLogic Import 메서드와 연결합니다.
- 컨테이너에 버튼 개체를 추가하고 해당 MouseClick 이벤트를 NetLogic Export 메서드와 연결합니다.
자세한 내용은 버튼 및 기존 이벤트에 메서드 추가 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.