레거시 레시피 편집기 사용자 지정
기본 레시피 편집기를 사용하는 대신 사용자 지정 레시피 관리 인터페이스를 설계할 수 있습니다.
팁:
기본 레시피 편집기에서 재사용된 개체를 기반으로 사용자 지정 레시피 관리 인터페이스를 개발할 수 있습니다. 자세한 내용은 기본 레거시 레시피 편집기의 개체 재사용 항목을 참조하십시오.
구성 요소에 대한 그래픽 개체 및 스크립트
중요:
사용자 지정 레시피 관리 솔루션을 구축하는 동안 이러한 NetLogic 스크립트의 개체를 포함해야 합니다.
항목 | 기능 | 사용법 |
|---|---|---|
레시피편집기 개체 |
| 속성 창의 레시피스키마 속성에서 레시피 스키마를 선택합니다. |
RecipesEditorUISetup NetLogic | 선택한 레시피 스키마의 각 구성 요소에 대해 다음 개체 세트를 만듭니다.
| 그래픽 개체를 만들려면 레시피편집기 또는 RecipesEditorUISetup 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정 실행 을 선택합니다. |
저장된 레시피 선택
항목 | 기능 |
|---|---|
RecipesComboBox 개체 |
|
RecipesComboBox 에 RecipesEditorComboBoxLogic NetLogic |
|
레시피 관리
노트:
다음 버튼 개체는 레시피 스키마 개체의 각 메서드를 호출합니다.
항목 | 기능 |
|---|---|
SaveButton 개체 | RecipesComboBox 에서 작성하거나 선택한 레시피를 데이터베이스에 저장하거나 업데이트합니다. |
SaveButton 에 RecipesEditorSaveButtonLogic NetLogic | |
DeleteRecipeButton 개체 | RecipesComboBox 를 사용하여 데이터베이스에서 선택한 레시피를 삭제합니다. |
LoadButton 개체 | RecipesComboBox 를 사용하여 선택한 레시피를 컨트롤러에서 FTOptixApplication 으로 로드합니다. |
ApplyButton 개체 | RecipesComboBox 를 사용하여 선택한 레시피를 컨트롤러에 적용합니다. |
알림
개체 | 기능 |
|---|---|
OutputMessage 개체 | 사용자가 레시피를 저장, 삭제, 로드 또는 적용하면 출력 메시지가 5초 동안 표시됩니다.
팁:
메시지 보존 시간을 변경하려면
RecipesEditorOutputMessageLogic NetLogic 스크립트를 두 번 클릭하고 밀리초 단위로 표시된 값을 변경합니다. |
RecipesEditorOutputMessageLogic NetLogic |
의견을 작성 부탁드립니다.